Aggiungere oggetti opzionali a un nodo

Aggiungere oggetti opzionali agli oggetti che li supportano.
SUGGERIMENTO: Gli oggetti opzionali disponibili dipendono dalla definizione del tipo dell'oggetto padre.
Prerequisiti
  • Per aggiungere oggetti opzionali a un nodo
  • Fare clic con il pulsante destro del mouse su un oggetto e selezionare
    Nuovo
    Oggetti opzionali
    object-to-add
    .
L'oggetto opzionale viene visualizzato sotto il nodo.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal