Configurare il dispositivo su cui è in esecuzione l'applicazione FactoryTalk Optix

Utilizzare il widget Impostazioni dispositivo per configurare un dispositivo e visualizzare le informazioni diagnostiche e sul prodotto del dispositivo.
  1. Nel dispositivo, aprire la pagina con il widget Impostazioni dispositivo.
    Se il progetto è stato creato utilizzando il template
    OptixPanel
    nella pagina iniziale, selezionare
    Impostazioni
    , quindi selezionare
    Dispositivo
    .
  2. Selezionare
    Configurazione
    per specificare:
    • Disabilita gli aggiornamenti di applicazione e firmware
      . Selezionare per disabilitare gli aggiornamenti o deselezionare per consentire gli aggiornamenti al dispositivo remoto. È necessario selezionare
      Riavvia
      per riavviare il dispositivo dopo aver disabilitato gli aggiornamenti di applicazione e firmware.
    • Nome dispositivo
      . Modificare il nome del dispositivo. È necessario selezionare
      Riavvia
      per riavviare il dispositivo dopo aver modificato il nome del dispositivo.
    • Nome applicazione
      . Il nome del
      FactoryTalk Remote Access
      trasferita sul dispositivo remoto.
      Nome applicazione
      è di sola lettura.
  3. Selezionare
    Informazioni sul prodotto
    per visualizzare le informazioni di sola lettura per il dispositivo:
    • Nome prodotto
      . Il nome del dispositivo.
    • N. catalogo
      . Il numero di catalogo del dispositivo.
    • Firmware OptixPanel
      . Il numero di versione per il firmware installato nel dispositivo.
    • SO
      . Il numero di versione del sistema operativo installato.
    • System Manager
      . Il numero di versione di System Manager installato.
    • FT Optix Studio
      . La versione di
      FactoryTalk Optix Studio
      utilizzata per creare l'applicazione in esecuzione sul dispositivo.
  4. Selezionare
    Diagnostica
    per visualizzare le informazioni di sola lettura per il dispositivo:
    • Utilizzo CPU
      . L'utilizzo della CPU del dispositivo.
    • Temperatura CPU
      . La temperatura del dispositivo.
    • Memoria utilizzata
      . La quantità di RAM utilizzata.
    • Memoria libera
      . La quantità di RAM disponibile.
    • Ultimo riavvio
      . La data e l'ora dell'ultimo riavvio del dispositivo.
    • Archiviazione utilizzata
      . La quantità di memoria su disco utilizzata.
    • Archiviazione libera
      . La quantità di memoria su disco disponibile.
    • Ultimo trasferimento
      . Data e ora dell'ultimo trasferimento di
      FactoryTalk Remote Access
      nel dispositivo.
  5. Se si disabilitano gli aggiornamenti dell'applicazione e del firmware o si cambia il nome del dispositivo, è necessario selezionare
    Riavvia
    per riavviare il dispositivo e accettare le modifiche.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal