Creare un foglio di stile

Ogni progetto creato da un template standard include un foglio di stile. È possibile creare fogli di stile aggiuntivi per il progetto.
SUGGERIMENTO: Invece di creare un foglio di stile personalizzato da zero, è possibile aggiungere un foglio di stile predefinito. Vedere Aggiungere un foglio di stile predefinito. Ad esempio, è possibile aggiungere un foglio di stile scuro.
  1. In
    Vista progetto
    , fare clic con il pulsante destro del mouse su
    UI
    e selezionare
    Nuovo
    Foglio di stile
    .
    Viene visualizzato
    FoglioDiStile
    #
    in
    Vista progetto
    .
  2. (Opzionale) Passare il puntatore del mouse su
    FoglioDiStile
    #
    , selezionare
    Edit
    , quindi immettere un nuovo nome per il foglio di stile.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal