Ridimensionare un oggetto
Trascinare per ridimensionare un oggetto oppure specificare i valori nelle proprietà dell'oggetto.
Prerequisiti
Per ridimensionare un oggetto, l'allineamento dell'oggetto deve essere sinistra, superiore o inferiore. Se l'allineamento dell'oggetto sull'asse X o sull'asse Y è
Regola
, le dimensioni dell'oggetto cambiano dinamicamente in base alle dimensioni del contenitore. Non è possibile ridimensionare un oggetto che si trova all'interno di un contenitore rispetto alle dimensioni del contenitore.
SUGGERIMENTO:
Le dimensioni dell'oggetto
Finestra
definiscono le dimensioni dell'intera interfaccia utente. Può essere impostato utilizzando le proprietà Larghezza
e Altezza
, oppure può essere impostato automaticamente in base alle dimensioni dello schermo su cui l'interfaccia viene visualizzata a runtime utilizzando la proprietà Schermo intero
.- Per ridimensionare un oggetto
- Nell'editor, trascinare un quadratino di ridimensionamento sull'oggetto.
- InVista progetto, selezionare un oggetto e, inProprietà, modificare:
- Altezza. Immettere il valore per l'altezza dell'oggetto.
- Larghezza. Immettere il valore per la larghezza dell'oggetto.
SUGGERIMENTO: Se si elimina il valoreAltezzaoLarghezza, l'oggetto utilizza l'impostazioneAuto. Il testo determina le dimensioni dell'oggetto.
Fornire un feedback