Creare un database Influx
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suDataStorese selezionareDatabase InfluxDB.
- InProprietàcompletare:
- Server. Indirizzo IP o nome host del server database.
- Porta TCP. Porta TCP del server database.SUGGERIMENTO: Il valore predefinito per i server InfluxDB è in genere 8086.
- Organizzazione. L'organizzazione deve corrispondere a quella specificata nel server database.
- Bucket. Il bucket deve corrispondere a quello specificato nel server database.
- Token. Il token deve corrispondere a quello specificato per il recupero dei dati dal server database.
- Utilizzo di SSL. Per una connessione dati sicura, impostare suVero.
- Certificato server. Il Certificato server deve corrispondere a quello specificato nel server database per la connessione SSL protetta.
SUGGERIMENTO:Il datastore InfluxDB dispone della proprietàTagaggiuntiva per ogni tabella creata per assegnare i tag InfluxDB al set di dati. I tag InfluxDB vengono utilizzati dal database Influx per identificare ed etichettare i punti dati per ulteriori analisi. È anche il modo per loggare i punti dati con lo stesso timestamp nello stesso bucket e nella stessa misurazione ed evitare la perdita di dati.Ad esempio: Senza tag definiti, quando molti eventi vengono attivati contemporaneamente (con lo stesso timestamp), InfluxDB li sovrascrive e solo un record viene loggato nel database. Per evitare questo problema, è possibile associare la proprietàTaga una proprietà univoca di un evento loggato (ad esempio,Nome allarme). In questo modo il server InfluxDB viene costretto a registrare tutti i punti dati con lo stesso timestamp. È possibile utilizzare la proprietàTagper aggiungere qualsiasi variabile come etichetta per i punti dati, per la gestione e l'analisi dei dati memorizzati sul server
(Opzionale) Configurare la struttura del database. Vedere Configurare una tabella di database.
Fornire un feedback