Convertitore chiave-valore
Convertire il valore dell'origine nel corrispondente valore per la variabile padre, in base a una tabella di coppie chiave-valore. Il convertitore chiave-valore converte tra dati eterogenei, ad esempio un colore in valore.
Editor chiave-valore
È possibile aprire l'editor chiave-valore selezionando
accanto al convertitore chiave-valore nell'editor dei collegamenti dinamici avanzati.


Elemento | Nome | Descrizione |
---|---|---|
![]() | Percorso del convertitore | Il percorso del convertitore. |
![]() | ![]() | Aggiunge una riga alla tabella chiave-valore. |
![]() | Elimina | Elimina la riga selezionata della tabella chiave-valore. |
![]() | Tipo di dati | Indica il tipo di dati delle chiavi o dei valori. Selezionare per scegliere un tipo di dati differente. |
![]() | Chiave | Una chiave del convertitore (valore di origine). |
![]() | Valore | Un valore che corrisponde alla chiave nella stessa riga (valore di output).
SUGGERIMENTO:
Il valore nella prima riga è il valore predefinito. Se il valore di origine non corrisponde a nessuna chiave del convertitore, il convertitore restituisce il valore predefinito.
|
Proprietà
Proprietà | Descrizione |
---|---|
Modalità | La direzione del collegamento dinamico:
|
Sorgente
Una variabile con valore corrispondente a una chiave.
Output
Il valore che nella mappa è associato alla chiave.
Esempio

Fornire un feedback