Creare un collegamento dinamico mediante un alias

Creare un collegamento dinamico che utilizzi un alias esistente come collegamento rapido. I collegamenti dinamici evitano di dover cercare ripetutamente lo stesso nodo sorgente.
  1. In
    Vista progetto
    , selezionare un nodo con il valore delle proprietà che si desidera impostare tramite il collegamento dinamico.
  2. In
    Proprietà
    , nella proprietà di interesse, selezionare
    Aggiungi collegamento dinamico
    .
  3. Espandere la cartella
    Alias
    o la cartella
    Pannelli dinamici
    per selezionare il nodo alias
    da visualizzare.
    Vengono visualizzati il modello informativo a cui punta l'alias e il nodo sorgente del collegamento dinamico.
    SUGGERIMENTO: Nella finestra dei
    collegamenti dinamici
    , gli alias creati vengono visualizzati nella cartella
    Alias
    . Gli alias nella cartella
    Pannello dinamico
    vengono generati automaticamente.
  4. Selezionare il nodo sorgente di interesse, quindi scegliere
    Seleziona
    .
Il percorso del nodo di riferimento o dell'attributo viene visualizzato nella proprietà.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal