Creare pulsanti per il cambio delle impostazioni locali
Creare un pulsante che cambia la lingua dell'interfaccia in inglese e un pulsante che cambia la lingua dell'interfaccia in polacco.
- Creare i pulsanti:
- InVista progetto, creare due pulsanti facendo clic con il pulsante destro del mouse suMainWindow (type)e selezionando .
- Rinominare i pulsanti passando il puntatore del mouse su ciascun pulsante, selezionandoe immettendo:
- USLocaleButton
- PLLocaleButton
- Configurare il pulsante delle impostazioni locali in inglese:
- InVista progetto, selezionareUSLocaleButton.
- InProprietà, impostareTestosuEnglish.
- InEventi, accanto aEvento MouseClickselezionaree selezionare .
- InArgomenti di input, creare un collegamento dinamico traVariableToModifye .SUGGERIMENTO: È possibile selezionare i valoridal menu a discesa@AttributeAttributonella parte inferiore della finestra di dialogo.Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
- InArgomenti di input, impostareValoresuen-US.
- Configurare il pulsante delle impostazioni locali in polacco:
- InVista progetto, selezionarePLLocaleButton.
- InProprietà, impostare il valore della proprietàTestosuPolish.
- InEventi, accanto aEvento MouseClickselezionaree selezionare .
- InArgomenti di input, creare un collegamento dinamico traVariableToModifye .SUGGERIMENTO: È possibile selezionare i valoridal menu a discesa@AttributeAttributonella parte inferiore della finestra di dialogo.Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
- InArgomenti di input, impostareValoresupl-PL.
Fornire un feedback