Valori delle variabili

I valori delle variabili vengono visualizzati a runtime.

Impostazione dei valori delle variabili

È possibile impostare il valore di una variabile specificando:
  • Un valore fisso
  • Un valore ereditato dalla definizione del tipo di variabile o del tipo di oggetto
  • Un collegamento dinamico che imposta il valore di una variabile in base al valore di un'altra variabile
    SUGGERIMENTO: Per utilizzare e visualizzare valori da un dispositivo di campo o da un controller, è necessario importare i tag e le variabili nel progetto e sincronizzarli. Le variabili importate da un dispositivo di campo o da un controller sono contrassegnate con il tipo di protocollo di comunicazione utilizzato per trasferire il valore. Per ulteriori informazioni, vedere Driver di comunicazione.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal