Configurare un client REST API

Aggiungere una NetLogic client REST API dalle Librerie per esporre i metodi HTTP.
  1. Dalla barra degli strumenti, selezionare
    Librerie
    .
  2. In
    Librerie
    , cercare
    REST API Client
    .
  3. In
    Componenti
    , trascinare
    Client REST API
    su
    NetLogic
    in
    Vista progetto
    .
    In
    Vista progetto
    , viene visualizzato
    RESTApiClient
    nella cartella
    NetLogic
    .
  4. Chiudere le
    Librerie
    .
  5. (Opzionale) In
    Proprietà
    , modificare:
    • Timeout
      . Tempo dopo il quale la richiesta viene annullata se non si riceve risposta. Il valore predefinito è dieci secondi.
    • UserAgent
      .Stringa che rappresenta l'applicazione dalla quale ha origine la richiesta. Il valore predefinito è FTOptix.
Utilizzare i metodi GET, POST e PUT esposti nella logica dell'applicazione. Vedere Metodi HTTP.
SUGGERIMENTO: Ad esempio, è possibile attivare i metodi con l'evento MouseClick di un oggetto Pulsante.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal