Creare un metodo OPC UA

Creare un metodo OPC UA, quindi modificarne il codice in un editor di codice esterno.
Prerequisiti
Impostare l'editor di codice esterno predefinito. Vedere Impostare l'editor di codice predefinito.
  1. Per creare un metodo OPC UA
  2. Nel riquadro , fare clic con il pulsante destro del mouse su
    NetLogic
    e selezionare
    Nuovo
    NetLogic di runtime
    .
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'oggetto
    NetLogicDiRuntime
    creato e selezionare
    Nuovo
    Metodo
    .
    Viene aperto l'editor di codice esterno. Il seguente codice viene aggiunto nella NetLogic:
    [ExportMethod] public void MethodName() { }
  4. (Opzionale) Rinominare il metodo in C#.
Sviluppare il codice del metodo.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal