Esportare un'applicazione FactoryTalk Optix
Esportare un'
Applicazione FactoryTalk Optix
per trasferire l'applicazione in dispositivi client non accessibili nella rete.- Selezionare la freccia accanto aper aprire il menu a discesa, quindi selezionare .Salva
- Nella finestra di dialogo, compilare:
- Piattaforma. Selezionare il sistema operativo del dispositivo client.
- Percorso. Digitare il percorso per la posizione in cui si desidera salvare l'Applicazione FactoryTalk Optix. In alternativa, selezionare l'icona cartella per passare alla cartella.SUGGERIMENTO: Una cartella può contenere una solaApplicazione FactoryTalk Optix. CiascunaApplicazione FactoryTalk Optixdeve usare una cartella distinta.
- (Opzionale) Se disponibile, inserire laPasswordper proteggere l'applicazione esportata con password.L'applicazione esportata è crittografata. All'utente verrà richiesto di immettere la password al momento dell'importazione dell'applicazione nel dispositivo client.
- SelezionareEsporta.
Mentre si esporta l'
Applicazione FactoryTalk Optix
, viene visualizzata una finestra di avanzamento. Al termine dell'esportazione, viene visualizzata una finestra di dialogo che informa l'utente che l'Applicazione FactoryTalk Optix
è stata correttamente esportata nel percorso specificato.Fornire un feedback