Eseguire il pull delle modifiche apportate da altri utenti dal repository remoto

Eseguire il pull delle modifiche per visualizzare gli aggiornamenti e gli eventuali conflitti tra il repository remoto e il progetto locale. Utilizzare Anteprima pull per accettare gli aggiornamenti e risolvere i conflitti.
Quando vengono apportate modifiche da estrarre dal repository remoto, il messaggio "Modifiche remote disponibili per il pull" viene visualizzato nella barra di stato e l'icona
Pull da remoto
visualizza un numero blu con il numero di commit da estrarre. Ad esempio,
Pull da remoto
indica che è presente un commit pronto per il pull.
  1. Nel progetto aperto, selezionare
    Pull da remoto
    . I conflitti e le modifiche tra il progetto locale e il progetto nel repository remoto vengono evidenziati
    in
    Anteprima pull.
    SUGGERIMENTO: Potrebbe verificarsi un conflitto se il valore di una proprietà nel progetto remoto e nel progetto locale è cambiato. È possibile che si verifichi un conflitto anche se un oggetto viene rimosso in una versione del progetto e lo stesso oggetto viene modificato nel repository remoto. I conflitti evidenziati visualizzano i valori modificati e gli oggetti rimossi che vengono defalcati. Il numero di conflitti è visualizzato nella barra di stato.
  2. (Opzionale) In alto nell'
    Anteprima pull
    , selezionare il contenuto da visualizzare:
    • Tutti
      . Tutti i contenuti del progetto nei progetti locali e remoti.
    • Aggiornamenti
      . Solo modifiche ai progetti locali e remoti.
    • Conflitti
      . Solo conflitti tra progetti locali e remoti.
  3. Espandere un conflitto evidenziato per visualizzare i valori in conflitto.
  4. (Opzionale) Nella parte superiore dell'anteprima, selezionare
    Sort descending
    per spostarsi ed espandere il conflitto successivo o
    Sort ascending
    per passare al conflitto precedente.
    SUGGERIMENTO: Un'icona in una riga in
    Anteprima pull
    indica:
    • Preview conflicts
      Esiste un conflitto tra il progetto locale e remoto.
    • Preview resolved
      È stato risolto un conflitto selezionando la modifica locale o remota nella riga.
    • Preview changes
      Esiste una modifica nel progetto locale o remoto.
    • Preview additions
      È stato aggiunto un oggetto.
    • Preview deletions
      È stato rimosso un oggetto.
  5. In ciascuna riga evidenziata, selezionare la versione del contenuto da mantenere:
    • Modifica locale individuale. In una riga evidenziata, selezionare la modifica locale
      Storia locale
      a sinistra.
    • Modifica remota individuale. In una riga evidenziata, selezionare la modifica remota
      Cronologia remota
      a destra.
    • Tutte le modifiche locali. In alto sull'anteprima, selezionare
      Porta tutto in locale
      .
    • Tutte le modifiche remote. In alto sull'anteprima, selezionare
      Porta tutto in remoto
      .
  6. Selezionare
    Accetta
    per accettare le modifiche selezionate oppure selezionare
    Annulla
    per rifiutare tutti i conflitti nel progetto remoto e conservare i valori nel progetto locale.
Viene aperto il progetto e viene visualizzato il messaggio "Il progetto è sincronizzato" nella barra di stato.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal