Rinominare un utente

Rinominare un utente per modificare il nome dell'utente nel progetto e nei gruppi. È possibile rinominare un utente alla volta.
Rinominare un utente dal dashboard o dalla
Vista progetto
.
  1. Per uno dei seguenti casi:
    • Nella barra degli strumenti principale, selezionare
      Apri pagina dashboard
      , quindi
      Gestisci utenti e gruppi
      .
    • In
      Vista progetto
      espandere
      Sicurezza
      e
      Utenti
      .
  2. In
    Utenti
    fare clic con il pulsante destro del mouse sull'utente da rinominare.
  3. Selezionare
    Rinomina
    e immettere un nuovo nome.
    NOTA: Per rinominare un utente da
    Vista progetto
    , fare clic con il pulsante destro del mouse sull'utente, selezionare
    Rinomina
    , quindi immettere il nuovo nome.
L'utente viene rinominato nel dashboard e in
Vista progetto
.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal