Aggiungere un utente
Aggiungere utenti a
Vista progetto
o Gestisci utente e gruppi
. Gestire gli utenti esistenti aggiungendoli a gruppi e ruoli e fornendo le autorizzazioni utente.- Nella barra degli strumenti principale, selezionareApri pagina dashboard, quindiGestisci utenti e gruppi.
- InUtentiselezionareAggiungi utente.SUGGERIMENTO: Per aggiungere utenti inVista progetto, inVista progettofare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo del progetto e selezionare . Fare clic con il pulsante destro del mouse suSicurezzae selezionare per aggiungere una cartella per gli utenti.
- InAggiungi utenteconfigurare le proprietà per l'utente:
- Nome. Nome dell'utente.
- Password. Password che l'utente deve fornire per il login all'applicazione.
- Impostazioni locali. Impostazioni locali dell'utente.
- Lingue. Lingua configurata per l'utente.
- Sistema di misura. Il sistema di misura utilizzato per mostrare i dati all'utente:
- Sistema internazionale di unità di misura
- Sistema consuetudinario statunitense
- Sistema imperiale britannico
- Dominio. Identifica l'account utenteWindows®locale per qualsiasi account utente collegato al dominio.SUGGERIMENTO: È possibile configurare le proprietà di un utente inVista progettoselezionando l'utente e quindi modificando le proprietà inProprietà.
- (Opzionale) Se vengono creati gruppi, inAssegna gruppi a utenteselezionare i gruppi da assegnare all'utente.
- (Opzionale) Se vengono creati ruoli, nella sezioneAssegna ruoli all'utenteselezionare i ruoli da assegnare all'utente.
- SelezionareAggiungi.InUtenti, vengono visualizzati i gruppi e i ruoli assegnati all'utente. InGruppi, l'utente viene visualizzato sotto i gruppi selezionati. InRuoli, l'utente viene visualizzato sotto i gruppi selezionati.
L'utente viene visualizzato in
Utenti
nella pagina del dashboard e in Vista progetto
.user
Fornire un feedback