Configurare la protezione per il contenuto a runtime

Configurare la sicurezza di una pagina o di un contenuto a runtime per gli utenti di un gruppo o ruolo. Ad esempio, è possibile specificare se una pagina o un contenuto è Visibile o Abilitato creando un collegamento dinamico da tali proprietà a una variabile Sessione di gruppo o ruolo.
Creare utenti e gruppi o ruoli, quindi assegnare gli utenti a gruppi o ruoli.
  1. In
    Vista progetto
    , selezionare la pagina o l'oggetto grafico.
  2. In
    Proprietà
    , passare il puntatore del mouse sulla proprietà, quindi selezionare
    Aggiungi collegamento dinamico
    .
  3. Nel browser del collegamento dinamico, espandere
    Alias > Sessione > Sessione
    .
  4. Impostare il valore della proprietà, ad esempio:
    • Gruppo. Espandere
      Gruppi
      e selezionare il gruppo.
    • Ruolo. Espandere
      Ruoli
      e selezionare il ruolo.
    SUGGERIMENTO: Per impostare lo stesso valore della proprietà per ulteriori gruppi e ruoli, nella proprietà creare un collegamento dinamico avanzato con un valutatore di espressioni o altra logica necessaria. Vedere Creare un collegamento dinamico avanzato.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal