Creare un dizionario di localizzazione
Creare un dizionario di localizzazione in modo da poter visualizzare il contenuto dell'applicazione nella lingua dell'utente. Il dizionario di localizzazione contiene tutte le stringhe tradotte nelle diverse lingue. È quindi possibile selezionare una lingua da visualizzare per l'applicazione sia in fase di progettazione che a runtime.
NOTA:
Se per il progetto esiste un dizionario di localizzazione, ciò incide su tutte le variabili con il tipo di dati
LocalizedText
. Quando si immette un valore per una variabile il cui tipo di dati come valore è LocalizedText
, viene visualizzata una casella di suggerimento che contiene possibili corrispondenze alla chiave immessa. Si può selezionare un suggerimento e confermare con INVIO, oppure premere ESC per chiudere la casella di suggerimento e premere INVIO per inserire il testo immesso così com'è.Se si crea un progetto in
FactoryTalk Optix Studio
utilizzando un template standard, la cartella Traduzioni
contiene già un dizionario di localizzazione per impostazione predefinita.- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suTraduzionie selezionareNuovo.
DizionarioDiLocalizzazione#
viene visualizzato nella cartella Traduzioni
.dizionario
Fornire un feedback