Sessioni
Se il progetto dispone di una cartella UI in
Vista progetto
che contiene un'interfaccia utente, il progetto deve utilizzare un presentation engine che genera una sessione interattiva.Una sessione interattiva:
- crea la finestra di avvio per ogni sessione interattiva.
- visualizza un'interfaccia utente interattiva per l'utente a runtime.
- contiene le istanze di oggetti grafici aggiunti in fase di progettazione. Istanze base di oggetti grafici in logica di navigazione dinamica, stato globale della macchina o del progetto in base allo stato del controller o allo stato della sessione per le autorizzazioni dell'utente e le impostazioni locali della sessione. La logica può essere creata tramite i pannelli di navigazione, la NetLogic o persino la visualizzazione o meno degli oggetti.
Viene generata automaticamente una sessione ogni volta che si accede a un'istanza della sessione di runtime. Ad esempio, ogni volta che si accede a PresentationEngineWeb, si crea una sessione indipendente che non è collegata alla sessione PresentationEngineNativo.
sessione
Fornire un feedback