Creare un dizionario di unità ingegneristiche

Creare un dizionario di unità ingegneristiche per definire unità ingegneristiche personalizzate. Utilizzare unità ingegneristiche personalizzate nelle variabili analogiche e nella mappa dei sistemi di misura.
Ad esempio, è possibile esprimere il numero di pezzi prodotti in un'ora in numero di battiti al minuto in unità di misura personalizzate.
  1. In
    Vista progetto
    , fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella
    Modello
    e selezionare
    Nuovo
    Tutti
    Unità ingegneristica
    Dizionario di unità ingegneristiche
    .
    SUGGERIMENTO: È possibile creare il
    Dizionario di unità ingegneristiche
    in cartelle diverse da
    Modello
    .
  2. Fare doppio clic su
    DizionarioDiUnitàIngegneristiche
    #
    .
  3. Per aggiungere una riga di unità ingegneristica personalizzata, selezionare
    Add
    .
  4. Per modificare una riga di unità ingegneristica personalizzata, modificare le celle della riga.
    SUGGERIMENTO: La conversione viene eseguita utilizzando l'espressione lineare
    y = mx + q
    dove
    X
    è il valore di input,
    M
    è il coefficiente angolare e
    Q
    è l'intercetta che calcola il risultato dell'output
    Y
    .
    • Dimensione fisica
      .Quantità di riferimento per l'unità di misura non standard.
    • Unità di riferimento
      Unità standard su cui basare l'unità personalizzata. Ad esempio
      hertz [Hz]
      .Vuoto se
      Dimensione fisica
      è impostata su
      Nessuna
      .
    • Id unità
      . Un identificativo univoco dell'unità personalizzata. Ad esempio
      1
      .
    • Display name
      . Il nome dell'unità personalizzata. Ad esempio
      bpm
      .
    • Descrizione
      . La descrizione dell'unità personalizzata. Ad esempio
      Beats per minute
      .
    • Pendenza
      . Il coefficiente di conversione per convertire il valore dell'unità standard in unità personalizzata.
    • Intercetta
      . Il valore da aggiungere all'unità di misura a cui si fa riferimento.
    • Risultato
      .Confronto generato automaticamente tra l'unità di riferimento e l'unità personalizzata. Vuoto se
      Dimensione fisica
      è impostata su
      Nessuna
      .
  5. (Opzionale) Per eliminare un'unità ingegneristica personalizzata, selezionare una cella nella riga dell'unità ingegneristica e selezionare
    Elimina
    .
Esempio: Dizionario di unità ingegneristiche con un'unità personalizzata (bpm)
Dimensione fisica
Unità di riferimento
ID unità
Display name
Descrizione
Pendenza
Intercetta
Risultato
Frequenza
hertz [Hz]
1
bpm
Battiti al minuto
60
0
1 Hz = 60 bpm
Esempio: Dizionario di unità ingegneristiche con unità personalizzata (polli/m
2
)
Dimensione fisica
Unità di riferimento
ID unità
Display name
Descrizione
Pendenza
Intercetta
Risultato
Nessuna
2
Polli/m
2
(Polli/m
2
)
Polli per metro quadrato
0,0929
0
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal