Configurare le unità di misura non standard
Configurare le unità di misura non standard nel
Dizionario di unità ingegneristiche
. Utilizzando unità di misura non standard è possibile, ad esempio, esprimere il numero di pezzi prodotti in un'ora in battiti al minuto.Le unità di misura non standard hanno proprietà specifiche.
Pendenza
è il coefficiente di conversione per convertire il valore dell'unità standard in unità non standard. Intercetta
è il valore da aggiungere all'unità di misura a cui si fa riferimento. La conversione viene eseguita utilizzando l'espressione lineare Y = M x X + Q
dove X
è il valore di input, M
è il coefficiente angolare e Q
è l'intercetta, che calcola il risultato dell'output Y
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suModello.
- Selezionare.
- SelezionareDizionario di unità ingegneristiche.
- Fare doppio clic sul nuovo dizionario.
- Nella barra del titolo diMeasurementSystemMapche si apre al centro della pagina, selezionare.Nella tabella della mappa viene visualizzata una nuova riga.
- Nella colonnaDimensione fisica, selezionare la quantità di riferimento per l'unità di misura non standard.Ad esempio, per i battiti al minuto, selezionare.
- Nella colonnaDisplay name, digitare il nome dell'unità di misura.
- Nella colonnaDescrizione, digitare una descrizione dell'unità di misura.SUGGERIMENTO:NomeeDescrizionesono entrambi traducibili tramite l'oggettoDizionarioDiLocalizzazione.
- Nella colonnaPendenza, immettere il coefficiente di conversione per il valore dell'unità standard.Ad esempio, immettere60per calcolare i battiti al minuto.
- Nella colonnaIntercetta, immettere il valore da aggiungere all'unità di misura a cui si fa riferimento.Ad esempio, immettere0.
L'unità di misura risultante viene visualizzata nella colonna
Risultato
.
SUGGERIMENTO:
Un esempio di unità di misura non standard che esprime 1 Hz = 60 battiti per minuto, può contenere queste proprietà configurate:
- Quantità fisica. Frequenza.
- Display name. BPM.
- Pendenza. 60.
- Intercetta. 0.
Fornire un feedback