Configurare un salvaschermo o di un logout automatico
Configurare un salvaschermo o un logout automatico affinché nella pagina di login venga visualizzato un elemento di login inizialmente nascosto, ad esempio un rettangolo, dopo il periodo di inattività.
- Nel progetto che contiene l'oggetto rettangolo che costituirà il salvaschermo, selezionare.LibrerieSUGGERIMENTO: Per mostrare o nascondere il salvaschermo del rettangolo di login, attivare/disattivare la proprietàVisibilitàa runtime e in fase di progettazione.
- SelezionareScripts.
- InComponenti, trascinareTimeout di inattivitàdirettamente inMainWindow (type)o la pagina inVista progettoin cui si desidera visualizzare il salvaschermo.
- InLibrerie, selezionareChiudi.
- ConIdleTimeoutLogicselezionato, inVista progetto, inProprietà, inEnabledselezionareVero.
- InDurationimpostare il timeout di inattività.
- InVista progettoespandere laIdleTimeoutLogicimportata.
- SelezionareOnTimeout.
- InProprietà, dopoOnTimeout, selezionare, quindi selezionare .Questo comando cambia il valoreEnabledalla fine del timeout.
- Negli argomenti del metodoOnTimeout, dopoVariableToModify, scegliereSeleziona nodo.
- Selezionare la proprietàVisibilitàdell'oggettoRettangolo.SUGGERIMENTO: È possibile creare una pagina di login da visualizzare dopo un logout automatico. Una pagina di login d'esempio potrebbe includere un oggetto rettangolo inizialmente nascosto che si adatta alle dimensioni della finestra principale e ha il valoreVisibilitàimpostato suFalso.
salvaschermo
logout
logout automatico
Fornire un feedback