Modificare uno schema ricetta

È possibile modificare le proprietà dello schema delle ricette utilizzando un'interfaccia dedicata incorporata in
FactoryTalk Optix
.
  1. Per modificare uno schema ricetta
  2. Dalla barra degli strumenti, selezionare
    Apri pagina dashboard
    .
  3. Nel riquadro centrale, selezionare
    Configura una ricetta
    .
  4. Selezionare la ricetta da modificare.
  5. Se necessario, modificare le proprietà
    Nome
    e
    Nodo target
    .
  6. Selezionare
    Avanti
    .
  7. Selezionare un database esistente o configurarne uno nuovo:
    • Per utilizzare un database esistente:
      1. Selezionare un database esistente.
      2. Se necessario, modificare le proprietà del database.
      3. Selezionare
        Avanti
        .
    • Per creare un database:
      1. Selezionare
        Nuovo database
        .
      2. Se necessario, modificare i campi
        Nome
        e
        Tipo
        .
      3. Selezionare
        Avanti
        .
      4. Se necessario, modificare le proprietà del database.
      5. Selezionare
        Avanti
        .
    • Per duplicare un database disponibile:
      SUGGERIMENTO: La duplicazione di un database esistente consente di creare rapidamente un nuovo database in base al database esistente.
      1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un database disponibile e selezionare
        Duplica
        .
      2. Se necessario, modificare le proprietà del database.
  8. Selezionare
    Avanti
    .
  9. Selezionare i parametri della ricetta da utilizzare.
    SUGGERIMENTO: È possibile mostrare o nascondere variabili (parametri) annidate in altre variabili utilizzando l'opzione di attivazione/disattivazione
    Variabili annidate
    . È possibile individuare rapidamente i parametri che si desidera selezionare utilizzando il campo
    Cerca
    .
  10. Selezionare
    Avanti
    .
  11. Esaminare le impostazioni.
  12. Selezionare
    Esci
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal