Creare un oggetto

Creare un oggetto per aggiungere il nodo al progetto.
  1. In
    Vista progetto
    , selezionare la cartella in cui creare l'oggetto e selezionare
    Add
    nella barra degli strumenti di
    Vista progetto
    .
    SUGGERIMENTO: È anche possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su una cartella in
    Vista progetto
    e utilizzare il menu contestuale
    Nuovo
    per creare gli oggetti.
    Il menu contestuale mostra gli oggetti che la cartella può contenere in base alla categoria della cartella.
  2. Selezionare l'oggetto da aggiungere al progetto.
  3. (Opzionale) In
    Proprietà
    selezionare
    Add
    , selezionare
    Display name
    e immettere il nome visualizzato.
  4. (Opzionale) In
    Proprietà
    selezionare
    Add
    , selezionare
    Descrizione
    , quindi immettere la descrizione.
Il nuovo oggetto viene visualizzato in
Vista progetto
.
Il tooltip visualizzato passando il puntatore del mouse mostra il nome e la descrizione.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal