Creare una cartella
Creare una cartella per contenere i nodi nel progetto.
È possibile creare più versioni di qualsiasi cartella. Quando si crea una cartella, questa include automaticamente un menu di scelta rapida su cui è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse per creare elementi specifici per tale categoria di cartella. Ciascuna categoria di cartella è preceduta da un'icona.
- InVista progettocreare uno dei seguenti elementi:
- Cartella. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo che conterrà la cartella e selezionare .
- Cartella di categoria. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo a livello di progetto, quindi selezionareNuovoe la categoria della cartella.
Viene visualizzato
Cartella#
in Vista progetto
.cartella
Fornire un feedback