Server OPC UA

Utilizzare un server OPC UA per pubblicare i nodi del progetto a runtime. Un progetto può contenere un singolo server OPC UA.

Funzionamento

Il server OPC UA abilita i client OPC UA per:
  • Leggere dai server o ascoltare gli eventi
  • Scrivere nei server o invocare i metodi
I server OPC UA pubblicano tutti i nodi del progetto per impostazione predefinita. È possibile selezionare i nodi da pubblicare per gli utenti assegnati.

URL dell'endpoint

L'URL dell'endpoint predefinito è
opc.tcp://localhost:59100
L'URL di un endpoint si compone di questi elementi:
  1. Protocollo di comunicazione:
    opc.tcp
  2. Indirizzo di rete, espresso in uno dei seguenti modi:
    localhost
    Una parola chiave che esprime l'indirizzo locale.
    Hostname
    Nome del dispositivo di rete su cui è ospitato il server.
    IP address
    L'indirizzo IP del dispositivo di rete su cui è ospitato il server.
  3. La porta del server OPC UA:
    port_number
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal