Criteri di sicurezza minima
OPC UA richiede criteri di protezione per client e server. Ciascuna serie di criteri definisce un insieme di algoritmi e la lunghezza delle chiavi per proteggere lo scambio di messaggi client-server.
Criteri di sicurezza disponibili
È possibile selezionare un criterio di sicurezza:
- Aes256_Sha256_RsaPss
- Aes128_Sha256_RsaOaep
- Basic256Sha256
- NoneSUGGERIMENTO: Questa opzione è valida solo se non viene eseguita alcuna firma o crittografia del messaggio. Vedere Modalità sicurezza messaggi minima.
Specifiche dei certificati OPC UA
I criteri supportati dallo standard OPC UA vengono aggiornati periodicamente. Alcuni criteri deprecati (ad esempio
Basic128Rsa15
o Basic256
), sono supportati solo per compatibilità con le versioni precedenti.I criteri di sicurezza minimi richiesti dal server per il client sono impostati nelle proprietà dell'oggetto server OPC UA.
Per ulteriori informazioni sui criteri di sicurezza, vedere le specifiche OPC UA.
Fornire un feedback