Aggiungere oggetti opzionali a un nodo
Aggiungere oggetti opzionali agli oggetti che li supportano.
SUGGERIMENTO:
Gli oggetti opzionali disponibili dipendono dalla definizione del tipo dell'oggetto padre.
Prerequisiti
Aggiungere nodi al progetto. Vedere Aggiungere istanze di tipi definiti in Companion specifications.
- Per aggiungere oggetti opzionali a un nodo
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su un oggetto e selezionare.
L'oggetto opzionale viene visualizzato sotto il nodo.
Fornire un feedback