Push Agent
Lo script di Push Agent invia dati da un logger dei dati al cloud.
Funzionamento
Push Agent acquisisce periodicamente i dati da un logger dei dati e invia i dati al cloud nel formato
JSON
. Push Agent implementa il meccanismo di memorizzazione e inoltro che acquisisce i dati da un logger dei dati, salvando i dati in un archivio ausiliario da cui i dati vengono estratti e inviati al cloud.Modalità di trasferimento
Push Agent supporta le seguenti modalità di trasferimento:
- Per riga. Invia una riga del logger dei dati per pacchetto.
- Per variabile. Invia una o più variabili con le relative informazioni.
SUGGERIMENTO:
Se la modalità del logger dei dati è impostata su
Modifica valore
, i valori campionati cambiano solo se una delle variabili monitorate cambia. Il Push Agent invia i valori di una determinata variabile solo se il valore della variabile è diverso dal valore inviato in precedenza.modalità di trasferimento
trasferimento
logger dei dati
dati
logger
Fornire un feedback