Video

Riproduce un video a runtime.

Caso d'uso

Usare dei video incorporati per spiegare una procedura manuale.

Formati video supportati

Il formato video supportato
FactoryTalk®Optix
dipende dal sistema operativo in uso.
In
Windows®
sono supportati i seguenti formati video:
  • Video DV
  • H.264
  • H.263 (profilo di base H.264 compatibile con la modalità intestazione video breve MPEG-4 Pt2)
  • MJPEG
  • MPEG-4 Parte 2
  • MPEG-4 v1/v2/v3
  • Windows Media Video (WMV)
Su Ubuntu, i seguenti formati sono disponibili per impostazione predefinita, senza plug-in di terze parti:
  • ASF
  • AVI
  • 3GP/MP4/MOV
  • FLV
  • MPEG-PS/TS
  • MKV/WEBM
  • MXF
  • OGG
SUGGERIMENTO:
Su Ubuntu,
FactoryTalk Optix
utilizza le funzionalità di GStreamer, che possono essere estese tramite plug-in di terze parti, per supportare formati video aggiuntivi.
Potrebbe essere necessaria la configurazione manuale per abilitare o installare tali componenti nel computer target.
Su OptixPanels sono supportati gli stessi formati video, ma non è possibile installare plug-in aggiuntivi.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal