Configurare una casella di selezione
Aggiungere un oggetto casella di selezione e modificarne le proprietà.
- InVista progetto, inUI, fare clic con il pulsante destro del mouse su un contenitore, atto a contenere la casella di selezione, quindi selezionare .
- (Opzionale) InProprietàmodificare le impostazioni della casella di selezione:
- Valore. Valore iniziale. Un valore numerico o un collegamento dinamico a una variabile con un valore numerico.Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
- Valore minimo. Valore minimo impostabile per la casella di selezione.SUGGERIMENTO: Se il valore si trova al di fuori dell'intervallo diValore minimoeValore massimo, il bordo della casella di selezione diventa rosso per un breve istante e il valore ritorna al valore precedente.
- Valore massimo. Valore massimo impostabile per la casella di selezione.
- Incremento. Valore di aumento o riduzione del valore quando si utilizzano i pulsanti per incrementare il valore.
- Formato di input. Formato del valore visualizzato.
- Modificabile. Abilitare l'immissione del valore della casella di selezione con i tasti della tastiera.SUGGERIMENTO: Anche seModificabileè impostato suFalso, è comunque possibile utilizzare i pulsanti della casella di selezione per aumentare o diminuire il valore della casella di selezione.
- Pulsanti visibili. Visualizzare i pulsanti per aumentare o diminuire il valore.
Fornire un feedback