Abilitazione di tag PowerFlex in un progetto
- In Vista progetto selezionareDriveConnectionDesignTimeNetLogice in Proprietà impostare i seguenti parametri PowerFlex:
- Velocità di aggiornamento
- Indirizzo IP
- PFType
- Per creare un modello PowerFlex, fare clic con il tasto destro del mouse suDriveConnectionDesignTimeNetLogiced eseguire il metodo GetPowerFlexModel.Il modello è disponibile in una nuova directory denominata con il tipo PowerFlex, il relativo indirizzo IP e la velocità di aggiornamento. Ad esempioPF755TM_10.76.38.210_10sec.
- Per aggiungere un altro convertitore PowerFlex, ripetere i passaggi 1 e 2.
Fornire un feedback