Convertitore lineare
Convertire i valori dei dati raw in valori in scala in base alla relazione lineare applicata all'input.
Proprietà
Proprietà | Descrizione |
---|---|
Pendenza | Pendenza della linea. |
Intercetta | Il punto sull'asse Y attraverso il quale passa la pendenza della linea. |
Modalità | La direzione del collegamento dinamico:
|
Sorgente
Una variabile che contiene il dato grezzo da convertire.
Output
Un valore scalato secondo la conversione lineare impostata.
Esempio

Fornire un feedback