Configurare la modalità di autenticazione
Modificare la modalità predefinita di autenticazione utente per consentire agli utenti locali e agli utenti di dominio di effettuare il login a runtime.
Prerequisiti
Per consentire agli utenti di Active Directory di autenticarsi, eseguire le seguenti operazioni:
- Ottenere il nome del dominio e l'indirizzo del server di Active Directory.
- Verificare che il clientWindowssia aggiunto al dominio Active Directory.
Per consentire agli utenti LDAP di eseguire l'autenticazione, ottenere:
- Indirizzo del server LDAP
- File del certificato CA Base64 esportato dal server Active Directory o da un computer del dominio
SUGGERIMENTO:
FactoryTalk Optix Studio
non supporta LDAP su SSL (LDAPS).- Per configurare la modalità di autenticazione
- InVista progettoselezionare il nodo principale.
- InProprietàespandereAutenticazione, quindi inModalità di autenticazioneselezionare il tipo di autenticazione che consente a specifici utenti di accedere:
- Solo modello. Utenti creati inFactoryTalk Optix Studio.
- Solo locale. Utenti del computer locale.
- Solo dominio. Utenti di Active Directory e LDAP.
- Dominio e locale. Utenti di computer locale, Active Directory e LDAP.
- Qualsiasi. Utenti di qualsiasi tipo.
- (Opzionale) ImpostareDefaultUserFolderper modificare la cartella predefinita che contiene gli oggetti utente.SUGGERIMENTO: La cartella predefinita che contiene gli oggetti utente è. Quando un utente di dominio esegue l'accesso a runtime, nella cartella specificata viene visualizzato un oggetto utente corrispondente.
- Se si intende eseguire l'applicazione su un client esterno al dominio Active Directory:
- InNome di dominio predefinito, immettere il nome di dominio predefinito per gli utenti di dominio che effettuano l'accesso al runtime.SUGGERIMENTO:Per ottenere l'indirizzo del server, immettere questo comando in PowerShellnslookup -type=srv _ldap._tcp., doveftoptix.localftoptix.localè il nome di dominio del server Active Directory, e copiare il DNS del server.Se si lascia vuoto ilnome di dominio predefinito, il nome di dominio viene impostato in base al dominio Active Directory aggiunto al clientWindows.
- InIndirizzo server predefinitoimmettere l'indirizzo di Active Directory o del server LDAP.SUGGERIMENTO:Per ottenere l'indirizzo del server, immettere questo comando in PowerShellnslookup -type=srv _ldap._tcp.ftoptix.local, doveftoptix.localè il nome di dominio del server Active Directory, e copiare l'indirizzo Internet.Se si lascia vuotoIndirizzo server predefinito, l'indirizzo del server Active Directory viene impostato in base al dominio Active Directory aggiunto al clientWindows. Se non si specifica la porta nell'indirizzo del server, viene utilizzata la porta predefinita 389.
- InFile del certificato CA, selezionareSfogliae selezionare il file di certificato CA Base64.SUGGERIMENTO:Per trovare gli elementi, iniziare a digitare il nome dell'elemento da trovare inSeleziona file.Se il file non viene visualizzato inSeleziona file, selezionaree, inImporta fileImporta file, selezionare il file da importare, quindi scegliereSeleziona.SUGGERIMENTO: SeFile del certificato CAviene lasciato vuoto, il computer localeWindowsviene utilizzato per autenticare l'utente. Il file del certificato CA è necessario per eseguire l'autenticazione contro uno specifico server LDAP o utilizzare un client Linux.
autenticare
autenticazione
Fornire un feedback