Creare un alias

Creare un alias per creare un tipo di variabile che punti a un nodo con una proprietà
NodeId
.
  1. In
    Vista progetto
    , selezionare l'oggetto o il tipo di oggetto che conterrà l'alias.
  2. In
    Proprietà
    , selezionare
    Add
    , quindi selezionare
    Alias
    .
    SUGGERIMENTO: Alcuni oggetti possono contenere più alias. Ad esempio, è possibile aggiungere più alias a un oggetto Pannello.
    Viene visualizzato
    Alias#
    in
    Proprietà
    , e contiene la proprietà
    Tipo
    .
  3. (Opzionale) Passare il puntatore del mouse sulla parte finale del nome alias, selezionare
    Edit
    e immettere un nuovo nome per l'alias.
  4. In
    Proprietà
    , configurare l'alias:
    • Per configurare l'alias per un oggetto riutilizzabile, creare un collegamento dinamico tra
      Tipo
      e il nodo di riferimento relativo, quindi creare un collegamento dinamico tra
      Alias
      #
      e nodo sorgente.
      Dove
      #
      è il numero dell'oggetto alias.
    • Per impostare l'origine in fase di progettazione, creare un collegamento dinamico tra
      alias
      #
      e nodo sorgente.
      Il valore della proprietà
      Tipo
      viene popolato automaticamente con un nodo di riferimento relativo.
    • Per rendere l'origine impostabile a runtime, creare un collegamento dinamico tra
      Tipo
      e un nodo di riferimento relativo.
    Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal