Tradurre un messaggio di allarme

Il messaggio visualizzato in un widget
Allarmi
è una stringa di testo che può essere visualizzata in lingue diverse. Immettere un messaggio, selezionare la lingua per la traduzione, quindi immettere la stringa tradotta. Il messaggio di allarme tradotto viene visualizzato nella lingua dell'utente a runtime.
Prerequisiti
  1. Per tradurre un messaggio di allarme
  2. In
    Vista progetto
    , individuare e selezionare l'allarme.
  3. In
    Proprietà
    , in
    Messaggio
    , digitare il messaggio che l'evento dell'allarme deve visualizzare a runtime.
  4. In
    Vista progetto
    , espandere
    Traduzioni
    .
  5. Fare doppio clic su
    DizionarioDiLocalizzazione#
    .
  6. Nell'Editor delle traduzioni, selezionare
    Visualizza
    Riferimento di traduzione
    .
    Il nuovo messaggio viene visualizzato nella colonna
    Stringa
    .
  7. Nella riga del messaggio di allarme, selezionare
    Sincronizza
    .
    Nella colonna
    Chiave
    viene visualizzato un messaggio tradotto corrispondente.
  8. Selezionare
    Visualizza Tabella traduzioni
    .
  9. Selezionare
    Aggiungi impostazioni locali
    , selezionare la lingua desiderata per la traduzione, quindi selezionare
    Checkmark
    .
  10. In
    Nuove impostazioni locali aggiunte
    , selezionare
    .
  11. Nella terza colonna, immettere la stringa per la traduzione.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal