Griglie di log allarmi
Loggare gli allarmi in due tipi di griglie.
- Griglia log allarmi. Visualizza un log degli eventi di allarme loggati in un database da un logger degli eventi, ad esempio il logger eventi allarme. La Griglia log allarmi visualizza le informazioni relative agli allarmi e allo stato degli allarmi in una tabella. Ciascuna riga della tabella corrisponde a una modifica dello stato dell'allarme.
- Griglia log allarmi con filtro. Visualizza i dati loggati allo stesso modo della Griglia log allarmi, ma consente di filtrare temporaneamente gli allarmi.
Ad esempio, in una griglia di allarmi possono essere visualizzate le seguenti colonne di informazioni:

Le colonne predefinite di una griglia allarmi includono:
Colonna | Descrizione |
---|---|
Timestamp | Data e ora dell'ultimo aggiornamento dell'evento di allarme |
Nome | Nome dell'oggetto allarme che ha generato l'evento di allarme |
Variabile sorgente | Variabile monitorata |
Messaggio | Messaggio associato all'evento di allarme |
Attivo | ![]() ![]() |
Riconosciuto | ![]() ![]() |
Confermato | ![]() ![]() |
Gravità | Livello di gravità dell'allarme, da 1 a 1000 |
Fornire un feedback