Visualizzare gli allarmi nel fuso orario UTC

Alias della proprietà
Ora
dell'oggetto
Griglia allarmi
per visualizzare gli eventi nello standard del fuso orario UTC (Universal Coordinated Time). UTC è lo standard cronologico su cui si basano tutti i fusi orari in tutto il mondo. La visualizzazione degli allarmi nel fuso orario UTC assicura che tutti gli utenti vedano gli stessi timestamp degli allarmi.
  1. Nella barra degli strumenti principale, selezionare
    Librerie
    .
  2. In
    Librerie
    , selezionare
    Widgets
    .
  3. Trascinare l'oggetto
    Griglia allarmi
    nella cartella desiderata nella cartella
    UI
    .
    Viene visualizzato
    GrigliaAllarmi# (type)
    .
  4. In
    Librerie
    , selezionare
    Chiudi
    .
  5. Nell'editor, selezionare la griglia di allarmi, quindi in
    Proprietà
    :
    1. Espandere
      Timestamp
      .
    2. Espandere la categoria
      Griglia dati
      .
    3. Espandere la categoria
      Colonna
      , quindi selezionare
      TemplateElementoDati
      .
    4. In
      Testo
      , selezionare
      Aggiungi collegamento dinamico
      .
    5. Nella finestra
      Collegamenti dinamici
      , espandere
      Alias
      .
    6. Espandere
      Condizione di allarme
      , quindi selezionare
      Ora
      .
    7. Scegliere
      Seleziona
      .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal