Sviluppare una finestra di dialogo di conferma

Creare una finestra di dialogo di conferma che viene visualizzata quando si seleziona un pulsante. Questo progetto prevede la creazione di una chiamata a un metodo personalizzato.
Esempio di applicazione - finestra di dialogo Salva
Esempio di applicazione - finestra di dialogo Applica valore
NOTA:
Scaricare un progetto di esempio:
DialogConfirmation.zip
Prerequisiti
Esempio di progettazione dell'applicazione - finestra di dialogo di conferma
Esempio di progettazione dell'applicazione - pannello Salva
Esempio di progettazione dell'applicazione - pannello valori
Selezionare
Esegui
per eseguire il progetto utilizzando l'emulatore client per testare il progetto. Per eseguire il progetto su un client remoto, vedere Aggiungere un dispositivo client.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal