Importare le variabili del controller

Configurare un driver di comunicazione per importare tag campione (variabili del controller) da un controller Logix.
SUGGERIMENTO: Invece di importare variabili del controller da un controller Logix, è possibile creare variabili manualmente. Vedere Creare variabili.
Prerequisiti
Nell'applicazione Logix Designer scaricare il progetto LogixTags.ACD su un controller Logix fisico o un controller
FactoryTalk®Logix Echo
emulato. Impostare il controller in modalità esecuzione.
Per ulteriori informazioni, consultare la Guida in linea di Logix Designer.
  1. Per importare variabili del controller
  2. Dalla barra degli strumenti, selezionare
    Apri pagina dashboard
    .
  3. Nel riquadro centrale, selezionare
    Configura le comunicazioni verso i dispositivi
    .
  4. Selezionare
    Nuova stazione
    .
  5. Selezionare
    Stazione RA EtherNet/IP
    e selezionare
    Avanti
    .
  6. (Opzionale) Per importare i tag del controller nella modalità online, in
    Percorso di routing
    immettere
    IP_Address
    \Backplane\
    Chassis_Slot_Number
    e selezionare
    Avanti
    .
  7. Selezionare
    Avanti
    .
  8. Recuperare i tag del controller:
    • Per recuperare i tag controller in modalità offline, selezionare
      Sfoglia
      e selezionare il file
      LogixTags.ACD
      scaricato.
    • Per recuperare i tag del controller in modalità online, posizionare il selettore
      Online/Offline
      su
      Online
      .
  9. Selezionare tutti i tag controller e selezionare
    Avanti
    .
    Tag selezionati nella modalità online
  10. Selezionare
    Esci
    .
In
Vista progetto
, le variabili importate del controller sono disponibili nel nodo
ProjectName
CommDrivers
DriverRAEtherNet/IP1
StazioneRAEtherNet/IP1
Tag
Tag del controller
. Prendere nota di questa posizione.
Variabili del controller importate
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal