Personalizzazione dell'editor ricette

Anziché utilizzare l'editor ricette predefinito, è possibile progettare un'interfaccia di gestione delle ricette personalizzata.
SUGGERIMENTO: È possibile sviluppare un'interfaccia di gestione di ricette personalizzata in base agli oggetti riutilizzati dall'editor di ricette predefinito. Per ulteriori informazioni, vedere Riutilizzare oggetti dall'editor ricette predefinito.

Oggetti grafici e script per gli ingredienti

IMPORTANTE: Durante la creazione della soluzione di gestione delle ricette personalizzata, è necessario includere gli oggetti di questi script NetLogic.
Elemento
Funzioni
Utilizzo
Oggetto
EditorDiRicette
  • Contiene altri oggetti grafici che consentono di gestire le ricette.
  • Definisce lo schema ricetta di riferimento
Nel riquadro , nella proprietà
SchemaRicetta
, selezionare uno schema ricetta.
NetLogic
RecipesEditorUISetup
Crea la seguente serie di oggetti per ciascun ingrediente dello schema ricetta selezionato:
  • Un oggetto
    Casella di testo
    con il nome dell'ingrediente
  • L'oggetto grafico più adatto per modificare il valore dell'ingrediente, in base al tipo di dati dell'ingrediente (
    Casella di testo
    ,
    Casella di selezione
    ,
    Casella di controllo
    ,
    Data e ora o Durata
    ).
    NOTA: A runtime, il valore di questo oggetto grafico viene copiato automaticamente nell'oggetto
    Edit model
    .
Per creare oggetti grafici, fare clic con il pulsante destro del mouse su
EditorDiRicette
o
RecipesEditorUISetup
e selezionare
Esegui Setup
.

Selezione delle ricette memorizzate

Elemento
Funzioni
Oggetto
RecipesComboBox
  • Inserisce il nome di una ricetta da memorizzare nel database associato allo schema ricetta a cui si fa riferimento nell'oggetto
    EditorDiRicette
  • Visualizza i nomi delle ricette archiviate nel database
In
RecipesComboBox
, NetLogic
RecipesEditorComboBoxLogic
  • Legge i dati delle ricette archiviate nel database
  • Visualizza i nomi delle ricette in
    RecipesComboBox
    e visualizza i valori degli ingredienti

Gestione delle ricette

NOTA: Gli oggetti dei pulsanti seguenti invocano i rispettivi metodi dell'oggetto schema ricetta.
Elemento
Funzione
Oggetto
SaveButton
Salvare o aggiornare nel database la ricetta scritta o selezionata in
RecipesComboBox
In
SaveButton
, NetLogic
RecipesEditorSaveButtonLogic
Oggetto
DeleteRecipeButton
Eliminare la ricetta selezionata dal database mediante
RecipesComboBox
Oggetto
LoadButton
Caricare la ricetta selezionata dal controller in
FTOptixApplication
mediante
RecipesComboBox
Oggetto
ApplyButton
Applicare la ricetta selezionata sul controller mediante
RecipesComboBox

Notifiche

Oggetto
Funzione
Oggetto
OutputMessage
Quando l'utente salva, elimina, carica o applica una ricetta, viene mostrato per cinque secondi un messaggio di output.
SUGGERIMENTO: Per modificare il tempo di conservazione del messaggio, fare doppio clic sullo script della NetLogic
RecipesEditorOutputMessageLogic
e modificare il valore espresso in millisecondi.
NetLogic
RecipesEditorOutputMessageLogic
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal