Creare una cartella

Creare una cartella per contenere i nodi nel progetto.
È possibile creare più versioni di qualsiasi cartella. Quando si crea una cartella, questa include automaticamente un menu di scelta rapida su cui è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse per creare elementi specifici per tale categoria di cartella. Ciascuna categoria di cartella
è preceduta da un'icona.
  • In
    Vista progetto
    creare uno dei seguenti elementi:
    • Cartella
      . Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo che conterrà la cartella e selezionare
      Nuovo
      Cartella
      .
    • Cartella di categoria
      . Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo a livello di progetto, quindi selezionare
      Nuovo
      e la categoria della cartella.
Viene visualizzato
Cartella#
in
Vista progetto
.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal