Configurare il client OPC UA
Configurare le proprietà avanzate di un client OPC UA.
Prerequisiti
- Per configurare il client OPC UA
- InVista progettoselezionare un client OPC UA.
- InProprietà, configurare le impostazioni del client OPC UA.
- Eventi:
- Nessuno. Non ascolta nessun evento.
- Tutti. Ascolta tutti gli eventi.
- Allarmi. Ascolto solo eventi di allarme.
- Sincronizzazione dei Node ID all'avvio. Sincronizzare i NodeID dei nodi OPC UA importati in fase di progettazione. Sincronizzare i NodeID con gli stessi nodi sul server OPC UA a cui si connette il client OPC UA a runtime.SUGGERIMENTO: Se non si conosce la situazione sul server, impostare suVerola funzioneSincronizzazione dei Node IDall'avvio.
- Massima lunghezza degli array. Il numero massimo di elementi di un array.SUGGERIMENTO: Se i client OPC UA hanno valori diMassima lunghezza degli arraydiversi, a tutti i client viene applicato il valore dellaMassima lunghezza degli arraydel primo client OPC UA.
- Endpoint URL server. Protocollo di comunicazione e indirizzo di rete dell'endpoint sul server OPC UA.
- Verifica identità server:
- Vero. Accettare il certificato solo se è attendibile.
- Falso. Accettare temporaneamente il certificato anche se non è attendibile.
- Modalità sicurezza messaggi minima:
- Nessuna. I messaggi possono essere non firmati e non crittografati.
- Firma. I messaggi devono essere firmati o firmati e crittografati.
- Firma e crittografia. I messaggi devono essere firmati e crittografati.
- Criteri di sicurezza minima:
- Nessuno. Il client OPC UA non richiede un criterio di sicurezza specifico.
- Basic256Sha256. Il client OPC UA richiede questo criterio di sicurezza o un criterio più sicuro.
- Aes128_Sha256_RsaOaep. Il client OPC UA richiede questo criterio di sicurezza o un criterio più sicuro.
- Aes256_Sha256_RsaPss. Il client OPC UA richiede questo criterio.
- File di certificato client. Il file di certificato pubblicoDERdel client OPC UA (X509v3).SUGGERIMENTO: Il file di certificato client deve essere presente nella cartellaFTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/.
- File di chiave privata client. Il filePEMdi chiave privata del client OPC UA codificato con ASCII Base64.SUGGERIMENTO: Il file della chiave privata del client deve essere presente nella cartellaFTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/.
- URI applicazione. Un URI che identifica globalmente l'istanza di applicazione.
- Nome applicazione. Un ID leggibile dell'istanza di applicazione, non necessariamente univoco.
- URI prodotto. Un URI che identifica globalmente il software.
- Tipo identità utente:
- Anonimo. Nessuna informazione disponibile sull'utente.
- Utente/password:
- Nome utente. Il nome dell'utente.
- Password. Password dell'utente.
- Certificato:
- File di certificato utente. Il fileDERdi certificato pubblico dell'utente (X509v3).SUGGERIMENTO: Il file di certificato pubblico dell'utente deve essere presente nella cartellaFTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/.
- File di chiave privata utente. Il filePEMdi chiave privata dell'utente codificato con ASCII Base64.SUGGERIMENTO: Il file di chiave privata dell'utente deve essere presente nella cartellaFTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/.
Fornire un feedback