Configurare i certificati server attendibili in fase di progettazione
Impostare come attendibile il certificato server rifiutato quando si importano nodi con un oggetto client OPC UA per poter importare questi nodi in fase di progettazione.
È possibile spostare il certificato nei modi seguenti:
- Manualmente, utilizzando Esplora risorse di Windows solo su un target Windows.
- Da remoto, utilizzandoFactoryTalk Remote Access.
- Usando la stessa applicazione.
- DaApplicationFiles/PKI/Rejected, spostare il certificato inProjectFiles/PKI/Trusted/Certs.
Fornire un feedback