Esportare nodi in NodeSet
Esportare i nodi in un file NodeSet
XML
. Utilizzare il file esportato per scambiare OPC UA Companion Specifications
.Prerequisiti
Aggiungere nodi al progetto. Vedere Nodi di progetto.
- Per esportare nodi in NodeSet
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse su un nodo da esportare e selezionareEsporta in NodeSet.SUGGERIMENTO: Non è possibile esportare il nodo principale del progetto.
- Selezionare una posizione per il file NodeSetXML.Il nodo selezionato e i nodi figli vengono esportati.
- (Opzionale) Nella notifica di esportazione, selezionareApri la cartella contenitoreper passare al file NodeSetXMLesportato.
Importare il NodeSet in un server OPC UA, un altro progetto
FactoryTalk Optix
oppure sfogliare i nodi offline in un client OPC UA.Fornire un feedback