Configurare un Push Agent

Aggiungere la NetLogic Push Agent da
Librerie
e configurare i parametri del Push Agent.
Prerequisiti
  1. Installare i pacchetti
    MQTTNet
    e
    NewtonSoft.Json
    . Vedere Pacchetti NuGet.
    SUGGERIMENTO: È possibile verificare le versioni delle librerie richieste nella descrizione del Push Agent nelle
    Librerie dei template
    .
  1. Per configurare un Push Agent
  2. Dalla barra degli strumenti principale, selezionare
    Librerie
    .
  3. In
    Librerie
    , cercare
    Push Agent
    .
  4. In
    Componenti
    , trascinare
    Push Agent
    su NetLogic nella
    Vista progetto
    .
  5. Selezionare
    Chiudi
    .
  6. In
    Vista progetto
    , selezionare
    Push Agent
    .
  7. In
    Proprietà
    , modificare le proprietà di Push Agent.
    Per ulteriori informazioni, vedere Proprietà di Push Agent.
  8. In
    Vista progetto
    , fare doppio clic su
    Push Agent
    .
    Viene aperto un editor esterno in una scheda separata.
  9. Compilare la build del progetto.
  • Generare certificati CA e client. Vedere Creare un certificato.
    IMPORTANTE: Per generare certificati PFX, utilizzare la più recente libreria OpenSSL e l'algoritmo di crittografia supportato in .NET. Se si utilizza l'algoritmo RC2 per generare il certificato PFX, l'autenticazione basata su certificati per Azure IoT Hub non riesce sul terminale.
  • Implementare la NetLogic PushAgent nell'interfaccia dell'applicazione. Vedere Interfaccia di Push Agent.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal