Navigare nel grafico di trend
Navigare nell'asse X e nell'asse Y di un grafico di trend in modalità trend
Normale
.- Selezionare un punto e trascinarlo orizzontalmente per navigare sull'asse X.SUGGERIMENTO: Se la proprietàSeguireè impostata suVero, lo scorrimento automatico si arresta quando si interagisce con il grafico. Per riavviare lo scorrimento automatico dell'asse X, scorrere l'asse X all'istanza corrente.
- Selezionare un punto e trascinarlo verticalmente per navigare sull'asse Y.
- Selezionare un puntatore e trascinarlo in diagonale per visualizzare entrambi gli assi.
Fornire un feedback