Configurare un trend
Configurare l'origine dei dati da visualizzare nell'oggetto Trend. Aggiungere una penna per ciascun punto di dati che si desidera disegnare sul grafico di trend. Quando si ricavano i trend dei dati storici da un database, viene tracciata una linea di trend tra i punti quando il logger non sta acquisendo i dati.
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo che conterrà l'oggettoTrende selezionare .
- InProprietà, inModalità trend, selezionare:
- Normale. La modalità predefinita dei grafici dei trend. Navigare e ingrandire il grafico dei trend.
- Traccia. Aggiungere tracciati temporali al grafico per contrassegnare punti di dati significativi.
- Intervallo. Selezionare, spostare e ridimensionare gli intervalli di tempo sul grafico delle tendenze.
SUGGERIMENTO: Gli oggetti trend espongono i metodiCancella tracce temporalieCancella intervalli temporali. Per rimuovere i tracciati temporali e gli intervalli temporali dal grafico delle tendenze, è possibile associare questi metodi agli eventi pulsante. Per ulteriori informazioni, vedere Aggiungere un metodo a un evento esistente. - Creare un collegamento dinamico traModelloe un nodo o database da cui si desidera ottenere i dati.Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.SUGGERIMENTO: Per configurare le penne di trend e i trend per i dati del logger dei dati, daVista progetto, trascinare un logger dei dati nel trend nell'editor. È anche possibile trascinare il logger dei dati nelModellodi trend inProprietà.
- (Opzionale) Configurare le proprietà del trend:
- Query. Query SQL per filtrare i dati. Per ulteriori informazioni sulle query, vedere Query SQL.
- Tempo di aggiornamento. Tempo di campionamento.
- Fuso orario di riferimento. Fuso orario per data e ora sull'asse X.
- InPenne, associarePennaDiTrendall'origine dati della penna.#Tipo di datiOrigine datiValori in tempo reale di una variabile specificaCollegamento dinamico a una variabile.Valori in tempo reale campionati da un logger dei datiCollegamento dinamico alla proprietàUltimo valoredi un logger dei dati.Valori storici delle variabili archiviati in un databaseIl nome della colonna di interesse in un database.Non creare un collegamento dinamico alla colonna di interesse nel database. Specificare invece il nome della colonna.
- (Opzionale) Configurare le proprietà delle penne:
- Spessore. Spessore del tratto della penna.
- Titolo. Titolo della penna.
- Colore. Colore del tratto della penna.
- Abilitato. Mostra o nasconde la penna.
- (Opzionale) Per aggiungere una soglia a una penna, accanto aSoglie, selezionaree configurare le proprietà dellaSoglia:#
- Valore. Posizione della linea di soglia sull'asse Y.
- Colore. Colore della linea di soglia.
- Spessore. Spessore della linea di soglia.
- (Opzionale) Aggiungere un asse Y facendo clic con il pulsante destro del mouse suPennaDiTrende selezionandoYAxis.SUGGERIMENTO: L'aggiunta di più assi Y a penne di trend è utile per visualizzare gli stessi dati in scale diverse. È possibile controllare la scala impostando le proprietàValore massimoeValore minimo.
- (Opzionale) Configurare le proprietà dell'asse X:
- Interattivo.Rende l'asse X interattivo a runtime.Applicabile solo allaModalità trendNormale.
- Data e ora.Data e ora visualizzate nell'asse X a runtime. Il valore predefinito è l'ora corrente.
- Posizionamento. Se si specificanoData e Ora, è possibile impostare la posizione dell'asse X su:
- A sinistra. Visualizza la data e l'ora specificate a sinistra dell'asse X.
- A destra. Visualizza la data e l'ora specificate a destra dell'asse X.
- Al centro. Visualizza la data e l'ora specificate al centro dell'asse X.
- Seguire. Fa scorrere automaticamente l'asse X con l'avanzare del tempo a runtime.
- Finestra temporale. Intervallo di tempo mostrato dal trend (in millisecondi).
- (Opzionale) Configurare le proprietà degli assi Y:
- Scalatura automatica.Scala l'asse Y a runtime in base ai valori minimo e massimo.
- Interattivo. Rende interattivo l'asse Y.
- Valore minimo.Valore minimo visualizzato sull'asse Y.
- Valore massimo. Valore massimo visualizzato sull'asse Y.
- (Opzionale) Aggiungere il metodoAggiornadell'oggettoTrenda un evento.Ad esempio, associare il metodoAggiornaall'evento MouseClickdi un oggettoPulsante.
Fornire un feedback