Interruttore

Imposta e visualizza un valore booleano.

Caso d'uso

Abilitare o disabilitare funzioni o caratteristiche in una
Applicazione FactoryTalk Optix
. Per esempio, alternare un grafico che visualizza i dati.

Esempio

Interruttore disabilitato con testo opzionale
Animated graphic showing a sliding switch control toggling from ON to OFF
Interruttore abilitato con testo opzionale
Animated graphic showing a sliding switch control toggling from ON to OFF
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal