Proprietà comuni
Le proprietà disponibili degli oggetti dell'interfaccia utente dipendono dall'oggetto selezionato.
NOTA:
Per qualsiasi proprietà con un valore numerico non specifico, il valore Auto è uguale a -1. Se si fa doppio clic su Auto nella proprietà, viene visualizzato -1. Se si immette -1 nella proprietà, il valore visualizza Auto.
Proprietà | Descrizione | Valori |
---|---|---|
Nome | Il nome dell'oggetto. | Valore stringa. |
Tipo | Il tipo di oggetto. | Valore non modificabile. |
Aspetto
Proprietà | Descrizione | Valori |
---|---|---|
Visibile | Visibilità dell'oggetto a runtime |
|
Abilitato | Se l'oggetto consente l'interazione dell'utente a runtime |
|
Opacità | Trasparenza dell'oggetto | Valori numerici da 0 a 100, in cui 0 rende l'oggetto trasparente. |
Lampeggia | Consente all'oggetto di lampeggiare periodicamente, ignorato quando l'oggetto non è visibile |
|
Rotazione | Rotazione dell'oggetto rispetto al suo centro | Valori numerici. I valori positivi indicano i gradi di rotazione in senso orario. |
Colore bordo | Colore del bordo dell'oggetto | Qualsiasi colore selezionato o immesso di un tag collegato. |
Colore di riempimento | Colore di riempimento dell'oggetto | Qualsiasi colore selezionato o immesso di un tag collegato. |
Spessore del bordo | Spessore del bordo dell'oggetto in pixel | Valore numerico. |
Raggio di curvatura | Curvatura degli angoli di un rettangolo, in pixel | Valore numerico. |
Visibile ai clic | Se l'oggetto può essere selezionato dall'utente per eseguire i metodi evento a runtime |
|
Elemento da muovere | Determina se l'oggetto o l'oggetto antenato può essere spostato a runtime. |
|
Dimensione e layout
Proprietà | Descrizione | Valori |
---|---|---|
Allineamento orizzontale | Allineamento orizzontale degli oggetti selezionati nella finestra |
|
Allineamento verticale | Allineamento verticale degli oggetti selezionati nella finestra |
|
Larghezza | Larghezza dell'oggetto | Valore numerico in pixel |
Altezza | Altezza dell'oggetto | Valore numerico in pixel |
Margine sinistro | Distanza, in pixel, tra il bordo sinistro della finestra e il lato sinistro dell'oggetto | Valore numerico |
Margine superiore | Distanza, in pixel, tra la parte superiore della finestra e la parte superiore dell'oggetto | Valore numerico |
Margine destro | Distanza, in pixel, tra il bordo destro della finestra e il lato destro dell'oggetto | Valore numerico |
Margine inferiore | Distanza, in pixel, tra la parte inferiore della finestra e la parte inferiore dell'oggetto | Valore numerico |
Fornire un feedback