Driver RA EtherNet/IP
Il
Driver RA EtherNet/IP
supporta l'importazione di tag in modalità online e offline.Tag del controller
Il Driver Logix supporta i formati di file
L5X
e ACD
per l'importazione dei tag in modalità offline. Il formato di file dei tag esportati dipende dal controller. Consultare il Manuale di riferimento di importazione/esportazione dei controller Logix 5000™
, pubblicazione 1756-RM014A
.Per ogni
Add-On Instruction
, viene creata una struttura contenente i dati locali. Una struttura importata è associata a un collegamento dinamico di tipo Input/Output
. È possibile gestire i blocchi funzione Add-On Instruction
come se fossero un tipo di dati dichiarato dall'utente.
IMPORTANTE:
È responsabilità del designer impostare le restrizioni necessarie sui controlli a cui si collegano i membri che sono dichiarati in
ADD-ON
come Read Only
o Output Parameters
.Supporto dei controller
- Il driver RA EtherNet/IP supporta le seguenti famiglie di controller:
- ControlLogix®5560
- Compact GuardLogix®5560
- 1769-L35E e 1769-L32ECompactLogix™
- 1769-L35CRCompactLogix™
- 1768CompactLogix™
- 1768Compact GuardLogix®
- ControlLogix®5570
- GuardLogix®5570
- CompactLogix™5370
- ControlLogix®5580
- CompactLogix™5380
- Compact GuardLogix®5370
- GuardLogix®5580
- Compact GuardLogix®5380
- CompactLogix™5480
NOTA:
Il driver supporta le versioni firmware Logix v20, v24, v28 e successive. Tuttavia, non tutti i controller e le famiglie di controller sono supportati in tutte le versioni di Logix.
NOTA:
- 5560 Redundancy v20 supporta solo lo scambio di indirizzi IP.
- 5570 Redundancy v20 e versioni successive supportano solo lo scambio di indirizzi IP.
- 5580 Redundancy v33 e versioni successive supportano solo lo scambio di indirizzi IP.
Variabili del controller
La categoria
Controller
del browser di Collegamento dinamico visualizza le variabili relative al driver EtherNet/IP Rockwell Automation. Associare queste variabili agli oggetti del progetto per visualizzare informazioni sullo stato del controller.Variabile | Tipo | Definizione | Lettura/scrittura | Riavvio richiesto |
---|---|---|---|---|
Elementi dati attivi | UInt32 | Numero di elementi dati attivi che vengono letti dal controller | Sola lettura | Riavvio non richiesto |
Contatore attività | UInt32 | Numero di pacchetti di comunicazione ricevuti dal controller | Sola lettura | Riavvio non richiesto |
Numero di catalogo | String | Numero di catalogo letto dal controller | Sola lettura | Riavvio non richiesto |
Nome controller | String | Il nome del controller | Sola lettura | Riavvio non richiesto |
Elementi dati in errore | UInt32 | Numero di elementi dati attivi che non è stato possibile leggere attualmente dal controller | Sola lettura | Riavvio non richiesto |
Rev principale | UInt32 | Revisione principale del firmware del controller | Sola lettura | Riavvio non richiesto |
Rev secondaria | UInt32 | Revisione secondaria del firmware del controller | Sola lettura | Riavvio non richiesto |
Modalità | String | Modalità operativa del controller. Le modalità sono Esecuzione, Programmazione, Errore, Esecuzione remota e Programmazione remota. | Sola lettura | Riavvio non richiesto |
Blocchi ottimizzati | UInt32 | Numero di blocchi di dati ottimizzati inviati tra il controller e il dispositivo HMI | Sola lettura | Riavvio non richiesto |
Percorso | String | Percorso di comunicazione al controller | Sola lettura | Riavvio non richiesto |
Presente | Boolean | Indica se il controller è presente nella rete | Sola lettura | Riavvio non richiesto |
Codice prodotto | UInt32 | Codice prodotto letto dal controller | Sola lettura | Riavvio non richiesto |
Tipo di prodotto | UInt32 | Tipo di prodotto letto dal controller | Sola lettura | Riavvio non richiesto |
Errori gravi recuperabili | Boolean | Indica se il controller ha rilevato un errore grave recuperabile | Sola lettura | Riavvio non richiesto |
Errori minori recuperabili | Boolean | Indica se il controller ha rilevato un errore minore recuperabile | Sola lettura | Riavvio non richiesto |
Modalità Esecuzione | Boolean | Indica se il controller è in modalità Esecuzione | Sola lettura | Riavvio non richiesto |
Sincronizzato | Boolean | Indica se i dati nel controller sono sincronizzati con i dati nell'applicazione di runtime | Sola lettura | Riavvio non richiesto |
Stato sincronizzazione | String | Stato della sincronizzazione del controller | Sola lettura | Riavvio non richiesto |
Errori gravi non recuperabili | Boolean | Indica se il controller ha rilevato un errore grave non recuperabile | Sola lettura | Riavvio non richiesto |
Errori minori non recuperabili | Boolean | Indica se il controller ha rilevato un errore minore non recuperabile | Sola lettura | Riavvio non richiesto |
Fornitore | UInt32 | Codice fornitore letto dal controller | Sola lettura | Riavvio non richiesto |
Comunicazione
Per stabilire una comunicazione con un Controller Logix, specificare la proprietà seguente. Per ulteriori informazioni, vedere Configurare un driver di comunicazione.
Percorso di routing
dell'oggetto Stazione
corrispondente nel formato IP_Address
\Backplane\Chassis_Slot_Number
SUGGERIMENTO:
Il modulo integrato di edge computing 1756-CMEE supporta il seguente formato per accedere ai tag del controller direttamente dal backplane, senza connettività EtherNet/IP.
\Backplane\
Chassis_Slot_Number
Supporto dei moduli di comunicazione Ethernet
Non è possibile utilizzare il modulo ponte 1756-ENET EtherNet/IP con
Driver RA EtherNet/IP
.Fornire un feedback